使用 CIP 通用 MSG 在控制器上启用 SNMP

简单网络管理协议 (SNMP) 使控制器可以通过其他网络管理软件进行远程管理。SNMP 定义了设备之间的通信方法,也表示了对设备进行监视和监督的管理器。默认情况下,控制器上禁用 SNMP。如果端口已禁用,则可通过 CIP 通用 MSG (固件版本 32 或更高版本) 在控制器上启用 SNMP。
有关 SNMP 的更多信息,请参见《以太网参考手册》,出版号:ENET-RM002。
  1. 将 MSG 指令添加到程序中。
    重要提示:
    如果控制器开关处于运行模式时,或
    FactoryTalk® Security
    设置禁止该编辑选项时,则无法将 MSG 指令添加到程序中。
  2. 如下表所述,配置 Message Configuration 对话框中的 Configuration 标签。
    下图显示了在 Logix Designer 的控制器上启用 SNMP 的 MSG 配置。
    启用 SNMP
    字段
    说明
    消息类型
    CIP 通用
    服务类型
    自定义
    服务代码
    4c
    实例
    1 = 带单个以太网端口或配置为线性/DLR 模式的控制器
    2 = 控制器配置为双 IP 模式
    类别
    f5
    属性
    0
    源元素
    USINT[5] 数据类型的控制器标签。
    在该示例中,控制器标签名为 onArray,且必须和下图相匹配。
    下图显示了在 Logix Designer 中启用 SNMP 的标签数组。
    重要信息
    :Logix Designer 应用程序项目中的 Source Element 标签必须与图中所示的值匹配。如果您使用的值与显示的值不同,则不会启用 SNMP。
    源长度
    5
  3. 配置 Communication 选项卡以使用 THIS 路径。
    重要提示:
    指向 THIS 的消息必须为未连接消息。
    下图显示了 Logix Designer 中 MSG 的通信路径。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal