生产和消费(互锁)数据

控制器允许您生产 (发送) 和消费 (接收) 控制器域标签。
Logix 5000®
控制器通过以太网端口和背板生产相同的标准标签,消费者计数适用于两个端口的总消费者。
生产者和消费者标签图解
此图显示了 Logix Designer 中生产者和消费者标签的示例。
下表介绍了系统共享标签。
生产型和消费型标签的定义
标签
定义
生产型标签
由某一控制器提供给其他控制器使用的标签。多个控制器可同时消费(接收)数据。生产型标签将其数据发送到一个或多个消费型标签(消费者),而不使用逻辑。
消费型标签
一种接收生产型标签数据的标签。消费型标签的数据类型必须与生产型标签的数据类型(包括任何数组维度)一致。消费型标签的 RPI 确定了数据更新的周期。
要使两个控制器共享生产型标签或消费型标签,则控制器必须连接到同一网络。不能通过两个网络在生产型标签和消费型标签之间进行数据传输。
生产者标签和消费者标签使用控制器和通信模块的连接。
安全控制器也可以使用生产者和消费者安全标签。
有关如何使用的更多信息,请参见《GuardLogix 5580 和 Compact GuardLogix 5380 控制器系统安全参考手册》,出版号:1756-RM012。
有关如何使用的更多信息,请参见《GuardLogix 5580 和 Compact GuardLogix 5380 控制器系统安全参考手册》,出版号:1756-RM012。
对于
ControlNet®
网络,生产者和消费者标签使用计划连接。

多播标签的请求信息包间隔 (RPI)

在任意通信端口上,由多播生产型标签的第一个消费者建立该端口的 RPI 值。所有使用相同端口的后续消费者必须请求与第一个消费者相同的 RPI 值,否则将无法连接。带背板和以太网端口的控制器可以在每个端口上以独立的 RPI 值生成数据。
有关生产型/消费者标签的更多信息,请参见 Logix 5000 Controllers Produced and Consumed Tags Programming Manual (Logix 5000 控制器生产型和消费者标签编程手册,出版号:1756-PM011)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal