例程

例程是以一种编程语言编写的一组逻辑指令,例如梯形图(梯形图逻辑)。例程为控制器中的项目提供可执行代码。
每个程序都有一个主例程。当控制器触发相关任务并调用相关程序时,第一个执行的是主例程。使用逻辑(例如,跳转到子例程 (JSR) 指令)来调用其他例程。
您还可以指定可选的程序故障例程。如果控制器在相关程序的任何例程中遇到指令执行故障,则该控制器执行该例程。
控制应用中的例程
下图显示了控制应用中的例程。
控制器项目管理器和逻辑管理器中的例程
下图显示了控制器项目管理器和逻辑项目管理器中的例程。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal