程序

控制器操作系统是符合 IEC 61131-3 的抢占式多任务处理系统。该系统提供:
  • 将数据和逻辑分组的程序
  • 用于封装以一种编程语言编写的可执行代码的例程
每个程序包含以下内容:
  • 本地标签
  • ”参数
  • 主可执行例程
  • 其他例程
  • 可选故障例程
控制应用中的程序
下图显示了控制应用程序中的程序。
控制器项目管理器和逻辑管理器中的程序
下图显示了控制器项目管理器和逻辑管理器的程序。

计划和非计划程序

任务中的计划性程序可从头到尾全部执行。未附加到任何任务的程序显示为非计划性程序。
任务中的非计划性程序将随整个项目下载到控制器中。控制器验证非计划性程序,但不执行它们。
在控制器可以扫描程序之前,必须在任务中计划程序。要调度一个非计划程序,可使用 Task Properties 对话框中的 Program/Phase Schedule 选项卡。
计划性和非计划性程序
下图显示了如何在 Task Properties 对话框中规划程序。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal