编程语言

Studio 5000 Logix Designer®
Studio 5000 Logix Designer® 应用程序支持以下编程语言。
支持的编程语言
语言
最好在程序中与以下项搭配使用
梯形图 (LD)
连续或并行执行多重运算(无序)
布尔运算或基于位运算
复杂逻辑运算
消息和通信处理
机器联锁
维修或维护人员必须解析以对机器或过程进行故障处理的运算。
重要信息
:梯形图是
ControlLogix®
5590 控制器实现安全任务时可用的唯一编程语言。
重要信息
GuardLogix®
:梯形图是 GuardLogix 5580 控制器实现安全任务时可用的唯一编程语言。
重要信息
:梯形图是
Compact GuardLogix®
5380 控制器实现安全任务时可用的唯一编程语言。
功能块图 (FBD)
连续过程和驱动控制
回路控制
电路流程图计算
顺序功能图 (SFC)
高级管理多重运算
重复性运算顺序
批处理
使用结构化文本的运动控制
状态机运算
结构化文本 (ST)
复杂数学运算
特殊数组或表格回路处理
ASCII 字符串处理或协议处理
详情参见《Logix 5000 控制器通用编程步骤手册》,出版号:1756-PM001。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal