模块对象

MODULE 对象提供有关模块的状态信息。要选择特定的模块对象,请将 GSV/SSV 指令的 Object Name 操作数设置为模块名称。指定的模块必须存在于控制器项目管理器的 I/O 配置部分,并且必须具有设备名称。
您可以直接从用户自定义指令访问 MODULE 对象。此前,您可以访问 MODULE 对象数据,但无法从用户自定义指令内访问。
在定义用户自定义指令以访问 MODULE 对象数据时,必须创建 Module Reference 参数。Module Reference 参数是 MODULE 数据类型的 InOut 参数,指向硬件模块的 MODULE 对象。您可以在用户自定义指令逻辑和程序逻辑中使用 Module Reference 参数。
模块基准值参数
下图显示了如何在用户自定义指令对话框中创建模块基准值参数。
有关 Module Reference 参数的更多信息,请参见
Studio 5000 Logix Designer®
应用程序在线帮助和 Logix 5000 Controllers Add-On Instructions Programming Manual (Logix 5000 控制器用户自定义指令编程手册,出版号:1756-PM010)。
MODULE 对象使用以下属性来提供状态信息:
  • EntryStatus
  • FaultCode
  • FaultInfo
  • FWSupervisorStatus
  • ForceStatus
  • 实例
  • LEDStatus
  • Mode
  • Path
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal