控制器状态

控制器使用 Get System Value (GSV) 和 Set System Value (SSV) 指令来获取和设置 (更改) 控制器数据。控制器将系统数据存储在对象中。
GSV 指令可以检索指定的信息,并将其放在目标中。SSV 指令通过来自指令源的数据设置指定的属性。这两个指令都可从 Instruction 工具栏的 Input/Output 选项卡获得。
用于监视和设置属性的 GSV 和 SSV 指令
下图显示了 GSV 和 SSV 指令。
当向程序添加 GSV/SSV 指令时,将显示指令的对象类别、对象名称和属性名称。对于 GSV 指令,可以获取可用属性的值。对于 SSV 指令,仅显示可设置的属性。
某些对象类型重复出现,因此必须指定对象名称。例如,您的应用中可能有多个任务。每个任务都有其自己的任务对象,您可以通过任务名称对其进行访问。
GSV 和 SSV 指令可监视和设置许多对象和属性。请参见 GSV 和 SSV 指令的
Studio 5000 Logix Designer®
联机帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal