模块禁止

模块禁止功能可以无限期暂停控制器与模块之间的连接(包括仅接听连接),无需从配置中取出该模块。 该过程会暂时停止控制器和模块之间的连接。
重要提示:
无论何时禁止输出模块,所有输出都会切换成针对编程模式配置的状态。
可在以下情况下使用模块禁止功能:
  • 对模块执行维护。
  • 要更新模块,例如,更新模块固件版本。
  • 如果使用的程序中包含一个您尚未实际占有的模块。 您不希望控制器查找尚不存在的模块。 在这种情况下,可在程序中禁止该模块,直到将其实际安装在系统内为止。
使用以下步骤禁止和取消禁止模块:
  1. 禁止模块:
    1. 在 Module Properties 对话框中转入 Connection 视图,然后选择 Inhibit Module 复选框。
    2. 选择 Apply 或 OK。
  2. 执行必要的更新。
  3. 取消禁止模块:
    1. 在 Module Properties 对话框中转入 Connection 视图,然后清除 Inhibit Module 复选框。
    2. 选择 Apply 或 OK。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal