将适配器添加到项目中

  1. 确认项目处于在线状态。
  2. 右键单击网络端口并选择 New Module。
  3. 在 Select Module Type 对话框中完成以下任务:
    1. 在搜索字段中,输入您的适配器产品目录号。
      该示例使用的是 5034-AENTR 适配器。
    2. 从搜索结果中选择适配器。
      对于某些模块,可能会出现 Select Major Revision 对话框。 如果出现该对话框,请选择模块的主要版本,然后单击 OK
    3. 选择 Create。
  4. 在 Device Definition 对话框中完成以下操作:
    1. 输入适配器的名称。
    2. 在 Ethernet Address 字段中输入 IP 地址。
    3. 设置合适的适配器固件版本。 使用版本下方的左右下拉菜单。
      选配件
      说明
      主要版本(左侧下拉菜单)
      该字段仅显示适用于所选系列的主要版本。 当在线时,该字段将变成灰色,除非模块支持在线更改主要版本。
      次要版本(右侧字段)
      设置模块的次要版本。 有效范围为 1…255。 该字段在离线以及在编程、远程编程和远程运行模式下启用。 当处于运行模式或将电子匹配功能设为 Disable Keying 时,该字段将变为灰色。
    4. 选择合适的电子匹配功能设置。
      属性
      说明
      Vendor
      设备制造商
      Device Type
      一般产品类型,例如数字量 I/O 模块。
      Product Code
      特定产品类型。 该产品代码与产品目录号相对应。
      Major Revision
      表示设备功能的数字。
      Minor Revision
      表示设备行为变化的数字。
    5. 从 Connection 类型下拉列表中选择连接类型。
      连接选项
      说明
      None
      从控制器(发起方)到适配器无直接连接。
      Status
      报告设备状态。
    6. 从 Network mode 下拉菜单中选择网络模式。
      网络模式选项
      说明
      Device Level Ring (DLR)
      提供冗余路径。
      Parallel Redundancy Protocol (PRP)
      每个路径在物理层面的重复数据。
    7. 根据模块数量(包括适配器)设置机架大小。 例如,一个适配器与 32 个 I/O 模块需要的机架大小等于 33。
    8. 选择 OK。 如果将 Connection 设置为 Status,则在 Apply changes 对话框中选择 Yes。
  5. 在 New Module 对话框中,从 Configuration 中选择 Connection,并完成以下任务:
    1. 设置请求信息包间隔 (RPI)。 可接受范围为 25.0…750.0 ms,默认值为 200 ms。 该连接仅供状态数据使用,无 I/O。
    2. 从下拉列表中将 Connection over EtherNet/IP 设置为 Unicast 或 Multicast。
      对于非冗余控制器,当目标设备支持单播时,默认值为 Unicast。 否则,默认值为 Multicast。 对于冗余控制器,当目标设备支持多播时,默认值为 Multicast。否则,默认值为 Unicast。
    3. 选择 OK。
  6. 保存项目。
  7. 如果项目没有到控制器的通信路径,则选择 Browse 创建路径。
  8. 在 Who Active 对话框中,选择所需路径并选择 Set Project Path,然后关闭对话框。
  9. 确认控制器模式开关处于 PROG 模式位置。
  10. 右键单击 Controller Status 图标并选择 Go Online。
  11. 在 Connected To Go Online 对话框中,单击 Download。
  12. 确认您想要下载项目。
    项目即下载到控制器中。 当下载完成后,Connected To Go Online 对话框将关闭。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal