其他资源

以下文档包含与罗克韦尔自动化相关产品有关的其他信息。 可通过下面的网站查看或下载这些出版物:rok.auto/literature。
其他资源
资源
说明
PointMax I/O 系统规格技术数据,出版物:5034-TD001
提供 PointMax I/O 系统技术规范。
PointMax I/O 系统安装说明,出版物:5034-IN001
提供完整 PointMax I/O 系统的安装说明。
PointMax EtherNet/IP 适配器用户手册,出版物:5034-UM001
提供有关如何配置和操作 PointMax EtherNet/IP 适配器的信息。
PointMax 数字量 I/O 模块用户手册,出版物:5034-UM002
提供有关如何配置和操作 PointMax 数字量 I/O 模块的信息。
PointMax 模拟量 I/O 模块用户手册,出版物:5034-UM003
提供有关如何配置和操作 PointMax 模拟量 I/O 模块的信息。
PointMax 4 通道 IO-Link 主站模块用户手册,出版物:5034-UM004
提供有关如何配置和操作 PointMax IO-Link 主站模块的信息。
PointMax 串行模块用户手册,出版物:5034-UM005
提供有关如何配置和操作 PointMax 系列模块的信息。
EtherNet/IP Network Devices User Manual,出版物:ENET-UM006
介绍如何配置和使用 EtherNet/IP 设备在 EtherNet/IP 网络中进行通信。
Ethernet Reference Manual,出版物:ENET-RM002
介绍以太网基本概念、基础设施组件以及基础设施特性。
System Security Design Guidelines Reference Manual,出版物:SECURE-RM001
指导用户如何进行安全评估、在安全系统中实施 Rockwell Automation®产品、强化控制系统、管理用户访问和处理设备。
Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid-state Control,出版物:SGI-1.1
设计符合 NEMA 标准,出版物为 ICS 1.1-1987,为固态控制设备(单机或成套设备)的应用、安装和维护提供常规指南。
Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines,出版物:1770-4.1
提供安装罗克韦尔自动化工业系统的通用准则。
产品选择和配置工具网站,rok.auto/systemtools
帮助配置完整、有效的产品目录号,并根据详细的产品信息生成完整的报价。
产品认证网站,rok.auto/certifications
提供符合性声明、证书和其他认证详情。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal