Channels 视图

Channels 视图显示了所有模块通道的配置值总览。
小贴士: Channels 视图中未包含所有通道配置。 要查看或更改整套通道配置,以及查看通道的诊断信息,请使用 Chxx 视图。
您可以在该视图上对所有通道执行以下操作:
  • 根据需要禁用通道
  • 更改输入范围
  • 选择陷波滤波器
  • 启用或禁用断线检测
  • 设置标度并使用工程单位重新计算所有配置
  • 设置数字滤波器
  • 禁用报警
Channels 视图示例

Chxx 视图

Chxx 视图(其中的 xx 表示通道号)显示了相关通道可用的配置选项。
您可以在此视图上执行以下操作:
  • 根据需要禁用通道
  • 更改输入范围
  • 选择陷波滤波器
  • 启用或禁用断线检测
  • 设置标度并使用工程单位重新计算所有配置
  • 设置数字滤波器
  • 查看通道诊断信息
小贴士: 要锁存和配置报警参数,请转到 Alarms 视图。
Chxx 视图示例

重新计算单位

通过 Recalculate Units,可在标度更改后重新计算工程单位的所有配置。 请考虑以下几点:
  • 更改标度配置后,将启用 Recalculate Units 选项。
  • 选择 Recalculate Units 选项后,将显示基于新标度配置重新计算的新值以及更改前要验证的旧值。
  • 如果选择“Yes”继续更改,将设置新值,但在选择“Apply/OK”时将应用。
  • 如果选择“No”取消更改,则将保留旧值。 您可再次选择 Recalculate Units,也可根据新标度手动更改这些配置。
重新计算单位示例

Channelxx 诊断

显示与模块相连时的通道诊断信息。 当与模块联机时,选择 Chxx 视图上的 Diagnostics 可查看诊断信息。
Channelxx 诊断示例

Alarms 视图

输入模块上的每个通道都有 Alarms 视图。 您可以在此视图上执行以下操作:
  • 禁用所有报警。
  • 启用/禁用锁存并设置过程报警的报警限值:
    • 上上限
    • 上限
    • 下限
    • 下下限
    • 死区
  • 启用/禁用锁存并设置速率警报限值。
    小贴士: 速率警报限值为 0.0 时禁用速率警报。
Chxx - Alarms 视图示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal