覆盖输出

将输出模式配置为 Controlled by Window 或 Triggered Pulse Output 时,可以覆盖任意模块输出的状态。在对应用程序进行故障排除或对控制系统进行非正常运行条件测试时,该实例使用普遍。
必须更改以下标签来覆盖输出状态:
  • O.Outputxx.OverrideDataEn
    - 将该标签设为 1,来启用
    O.Outputxx.OverrideDataValue
    覆盖输出状态。
  • O.Outputxx.OverrideDataValue
    - 将该标签设为所需值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal