配置以太网端口设置

如果尚未使用
FactoryTalk Linx
软件配置以太网端口速度和双工设置,则完成下列任务:
  1. 将控制器模式开关置于
    REM
    位置。
  2. 将
    Studio 5000 Logix Designer
    应用程序项目更改为
    Run
    模式。
    当提示
    Change controller mode to Remote Run
    时,选择
    Yes
    。
  3. 右键单击适配器并选择
    Properties
    。
  4. 从
    Device Information
    视图中,选择
    Port Configuration
    。
    期望任务
    动作
    由模块自动设置端口速度和双工设置。
    保持
    Auto-Negotiate
    复选框处于选中状态。
    手动配置端口速度和双工设置。
    按以下步骤操作。
    1. 清除
      Auto-Negotiate
      复选框。
    2. 在
      Speed
      类别的已选列下,从下拉列表中选择端口速度。
    3. 在
      Duplex
      类别的已选列下,从下拉列表中选择
      Full
      ,将端口设置为全双工模式。
    禁用 NFC 功能。
    取消选中
    Enable Near Field Communication (NFC)
    复选框。
  5. 从
    Module Properties
    视图中,选择
    Internet Protocol
    。
    如有需要,可设置下列
    Internet Protocol
    属性:
    • Domain Name
    • Host Name
    • Gateway Address
    • Primary DNS Server Address
    • Secondary DNS Server Address
  6. 在
    Module Properties
    对话框上,选择
    OK
    。
    重要提示:
    如果试图更改本页的
    IP
    地址,则将显示下列警报:
  7. 保存项目。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal