将适配器添加到项目中

  1. 确认项目处于在线状态。
  2. 右键单击网络端口并选择
    New Module
    。
  3. 在
    Select Module Type
    对话框中完成以下任务:
    1. 在搜索字段中,输入您的适配器产品目录号。
      该示例使用的是
      5034-AENTR
      适配器。
    2. 从搜索结果中选择适配器。
      对于某些模块,可能会出现
      Select Major Revision
      对话框。 如果出现该对话框,请选择模块的主要版本,然后单击
      OK
    3. 选择
      Create
      。
  4. 在
    Device Definition
    对话框中完成以下操作:
    1. 输入适配器的名称。
    2. 在
      Ethernet Address
      字段中输入
      IP
      地址。
    3. 设置合适的适配器固件版本。 使用版本下方的左右下拉菜单。
      选配件
      说明
      主要版本(左侧下拉菜单)
      该字段仅显示适用于所选系列的主要版本。 当在线时,该字段将变成灰色,除非模块支持在线更改主要版本。
      次要版本(右侧字段)
      设置模块的次要版本。 有效范围为
      1…255
      。 该字段在离线以及在
      Program
      、
      Remote Program
      和
      Remote Run
      模式下启用。 当处于
      Run
      模式或将电子匹配功能设为
      Disable Keying
      时,该字段将变为灰色。
    4. 选择合适的电子匹配功能设置。
      匹配选项
      说明
      Compatible Module
      当安装的设备能够比拟定义的设备时,安装的设备将接受项目中定义设备的请求。 借助
      Compatible Module
      ,您通常可以将某个设备替换为具有以下特性的其他设备:
      • 相同或兼容的产品目录号
      • 相同或更高主版本
      • 次要版本条件如下:
        • 如果主要版本相同,则次要版本必须相同或更高。
        • 如果主版本更高,则次版本可为任意版本。
      • 您可以使用
        XT
        版本的模块来代替非
        XT
        模块,或者使用非
        XT
        版本模块代替
        XT
        模块。
      Disable Keying
      表示尝试与设备进行通信时不会考虑匹配属性。 使用
      Disable Keying
      时,可与非项目由指定类型的设备进行通信。
      Exact Match
      特定产品类型。 该产品代码与产品目录号相对应。
    5. 从
      Connection
      类型下拉列表中选择连接类型。
      连接选项
      说明
      None
      从控制器(发起方)到适配器无直接连接。
      Status
      报告设备状态。
    6. 从 Network mode 下拉菜单中选择网络模式。
      网络模式选项
      说明
      Device Level Ring (DLR)
      提供冗余路径。
      Parallel Redundancy Protocol (PRP)
      每个路径在物理层面的重复数据。
    7. 根据模块数量(包括适配器)设置机架大小。 例如,一个适配器与 32 个
      I/O
      模块需要的机架大小等于
      33
      。
    8. 选择
      OK
      。 如果将
      Connection
      设置为
      Status
      ,则在
      Apply changes
      对话框中选择
      Yes
      。
  5. 在
    New Module
    对话框中,从
    Configuration
    中选择
    Connection
    ,并完成以下任务:
    1. 设置请求信息包间隔
      (RPI)
      。 可接受范围为
      25.0…750.0 ms
      ,默认值为
      200 ms
      。 该连接仅供状态数据使用,无
      I/O
      。
    2. 从下拉列表中将
      Connection over EtherNet/IP
      设置为
      Unicast
      或
      Multicast
      。
      对于非冗余控制器,当目标设备支持单播时,默认值为
      Unicast
      。 否则,默认值为
      Multicast
      。 对于冗余控制器,当目标设备支持多播时,默认值为
      Multicast
      。 否则,默认值为
      Unicast
      。
    3. 选择
      OK
      。
  6. 保存项目。
  7. 如果项目没有到控制器的通信路径,则选择
    Browse
    创建路径。
  8. 在
    Who Active
    对话框中,选择所需路径并选择
    Set Project Path
    ,然后关闭对话框。
  9. 确认控制器模式开关处于
    PROG
    模式位置。
  10. 右键单击
    Controller Status
    图标并选择
    Go Online
    。
  11. 在
    Connected To Go Online
    对话框中,单击
    Download
    。
  12. 确认您想要下载项目。
    项目即下载到控制器中。 当下载完成后,
    Connected To Go Online
    对话框将关闭。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal