Inputs 视图
使用 Inputs 查看或配置设备的点。
Inputs 视图示例

Inputs 视图包含以下参数:
参数 | 说明 |
|---|---|
Input | 显示此配置适用的输入编号。 |
Input Filter Time Off → On | 定义输入由断开转为接通状态时,设备确认该转换有效前转换必须保持接通状态的时间。 |
Input Filter Time On → Off | 定义输入由接通转为断开状态时,设备确认该转换有效前转换必须保持断开状态的时间。 |
Axis Function | 确定该输入所触发的轴功能。
您不能为两个输入设置相同的轴功能。 |
Invert Input Trigger | 确定是否反转输入触发。
|
提供反馈