Generic ASCII Transmit 视图

使用通用 ASCII 发送视图配置通过串行模块传输 ASCII 数据的参数。
Generic ASCII Transmit 视图示例
Generic ASCII Transmit 视图参数
参数
定义
可用选项
Swap Mode
确定发送到串行端口的数据的排列方式。 交换在模块发送输出数据之前执行。
  • No Change(默认设置)
  • Word Swap (ABCD → CDAB)
  • Byte Swap (ABCD → BADC)
  • Word and Byte Swap (ABCD → DCBA)
小贴士: A、B、C 和 D 表示接收/发送数据中的四个相邻字节。
Termination Mode
确定数据中终止分隔符的使用情况。
  • Ignore End Delimiter(默认)– 结束分隔符将被忽略,ASCII.TxData[] 中的所有数据都被视为普通数据。 如果 Ox.ASCII.TxDataLength 为 0,则发送的字符数取决于 Ox.ASCII.TxDataLength 或 256。
  • Exclude - 选择此选项可在 Ox.ASCII.TxDataLength 为 0 时使用结束分隔符标记 ASCII.TxData 中的数据结束,但在向串行接口发送数据时排除分隔符。
  • Include - 选择此选项可在 Ox.ASCII.TxDataLength 为 0 时使用结束分隔符标记 ASCII.TxData 中的数据结束,但在向串行接口发送数据时包括分隔符。
小贴士: 仅当标签 OxASCII.TxDataLength 设为 0 时,才会应用结束分隔符。 当 Ox.ASCII.TxDataLength 大于 0 时,有效的终止模式为忽略结束分隔符。
Termination Delimiter 1
指定通道的第一个终止分隔符。 终止分隔符用于发出数据结束信号。
  • 对于 7 位数据 – $00...$7F
  • 对于 8 位数据 – $00...$FF
Termination Delimiter 2
指定通道的第二个终止分隔符。
  • 对于 7 位数据 – $00...$7F 和 $
  • 对于 8 位数据 – $00...$FE 和 $
如果输入 $,则表示未使用终止分隔符 2。
Diagnostics
当控制器状态在线时,打开 Diagnostics 对话框,通过通用 ASCII 通信查看用于性能和错误管理的诊断计数器。
–
选择 Diagnostics 可查看通用 ASCII 发送/接收通道的诊断信息。
通用 ASCII 发送/接收通道诊断
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal