Chxx - Digital Output 视图

当通道配置为“Digital Output, Short Circuit”,或“Digital Output, Short Circuit, No Load”时,该视图可用。 只能在项目在线时执行某些任务。
使用该视图完成以下任务:
  • 选择 Program Mode 和 Communication Fault Mode Output states。
  • 启用或禁用无负载诊断(仅当通道配置为“Digital Output、 Short Circuit、No Load”时可用)。
  • 访问通道诊断。
Chxx - Digital Output 视图示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal