Chxx - Counter 视图

当通道配置为“Digital Input, Counter”时,该视图可用。 只能在项目在线时执行某些任务。
使用该视图完成以下任务:
  • 选择输入滤波器时间。
  • 启用或禁用 Counter Rollover at Preset。
  • 访问通道诊断。
Chxx - Counter 视图示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal