SSI 视图

只有在 Device Definition 对话框中为 Encoder Type 参数选择了 SSI 时,SSI 功能才可用。
SSI 视图示例
SSI 视图包括以下参数:
参数
说明
Disable
启用或禁用 SSI 输入。禁用 SSI 输入后,模块将停止时钟信号输出。
Code Type
确定 SSI 传感器的代码类型。
  • Binary
  • Gray – 当选择此选项时,格雷码到二进制的转换始终处于启用状态。
    I.SSI00.Data
    包含格雷码到二进制转换后的值,而
    I.SSI00.RawData
    则包含接收到的原始数据。
Word Length
确定接收到的以位为单位的串行数据字的长度。
Trailing Bits
确定要右移 SSI 原始数据的位数,以得到 I.SSIxx.Data。
Baud Rate
确定 SSI 数据时钟的速度。
  • 125K
  • 250K
  • 500K
  • 1M
  • 2M
Delay Time
确定连续 SSI 数据字之间的延迟时间,单位为微秒。
Word Filter Control
确定模块从 SSI 传感器接收以更新实时当前 SSI 数据字的连续且相等的 SSI 数据字所对应的数量。
  • Off
  • Low(2 个连续值)
  • Med(3 个连续值)
  • High(4 个连续值)
  • Max(5 个连续值)
Diagnostics
打开 Diagnostics 对话框, 其中包含诊断信息。

SSI 诊断

要查看 SSI diagnostics,在 SSI 视图中选择 Diagnostics。
SSI Diagnostics 示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal