Input 视图

使用 Input 查看或配置设备的输入。
Input 视图示例
Input 视图包括以下参数:
参数
说明
Input
显示此配置适用的输入编号。
Input Filter Time
Off → On
定义输入由断开转为接通状态时,设备确认该转换有效前转换必须保持接通状态的时间。
Input Filter Time
On → Off
定义输入由接通转为断开状态时,设备确认该转换有效前转换必须保持断开状态的时间。
Diagnostics
打开 Diagnostics 对话框, 其中包含诊断信息。

输入00 诊断

要查看 Input00 诊断,在 Input 视图中选择 Diagnostics。
Input00 诊断示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal