Eventxx 视图

Eventxx 视图(其中 xx 表示事件定义的索引)显示该事件可用的配置选项。无法从该视图配置参数,必须使用配置标签。
使用该视图查看以下任务:
  • 事件是否启用。
  • 事件是否锁存。
  • 是否启用事件的单点触发。
  • 检查事件的触发条件。
  • 检查事件的参与者及其状态转换行为。
Eventxx 视图示例
Eventxx 视图包括以下参数。
参数
说明
成员名称
值
Enable Event
显示相应的事件触发器是否激活。当条件匹配事件定义时,会立即触发事件。
EO.Eventxx.En
  • 0 = 事件触发定义未激活,且当条件满足定义时,事件不会被触发。
  • 1 = 事件触发定义已激活,且当条件满足定义时,事件将被触发。
Latch Event
显示事件在确认前是否锁存。
EO.Eventxx.LatchEvent
  • 0 = 事件未被锁存。新事件会覆盖旧事件。
  • 1 = 事件被锁存。事件将被锁存,直到确认。在确认当前事件之前,不会报告新事件。内存缓冲区中最多可存储四个新事件。当内存缓冲区已满时,其他事件将丢失。
Enable Independent Point Triggers
显示事件触发定义中指示的每个条件是否能单独触发一个事件。
EO.Eventxx. IndependentConditionTriggerEn
  • 0 = 当事件触发器中的所有参与条件达到其配置值时触发事件
  • 1 = 当事件触发器中的任何参与条件达到其配置值时触发事件
Trigger Event
每次状态更改导致以下条件之一时触发事件:
  • 匹配事件触发定义
  • 不再匹配事件触发定义
  • EO.Eventxx.EventRisingEn
  • EO.Eventxx.EventFallingEn
值 (EventRisingEn、EventFallingEn) 表示:
  • (0, 0): 事件触发已禁用。
  • (1, 0): 当转换至与配置模式匹配时触发事件。
  • (0, 1): 当转换至未与配置模式匹配时触发事件。
  • (1, 1): 当转换至匹配或不匹配配置模式时,均会触发事件。
Event Trigger Pattern – Participate in Event Trigger
显示指定条件是否参与了事件的触发定义。
当编码器类型配置为 HSC 时:
  • EO.Eventxx.InWindowxxSelect
  • EO.Eventxx.ResetSelect
  • EO.Eventxx.HoldSelect
  • EO.Eventxx.LoadSelect
  • EO.Eventxx.StoreSelect
  • EO.Eventxx.RolloverSelect
  • EO.Eventxx.RollunderSelect
  • EO.EventxxDirectionSelect
当编码器类型配置为 SSI 时:
  • EO.Eventxx.InWindowxxSelect
  • EO.Eventxx.StoreSelect
  • EO.EventxxDirectionSelect
  • 0 = 条件未参与到事件触发定义中。
  • 1 = 条件参与到事件触发定义中。
Event Trigger Pattern – State Transition
显示条件在转换后应匹配的状态。
当编码器类型配置为 HSC 时:
  • EO.Eventxx.InWindowxxValue
  • EO.Eventxx.ResetValue
  • EO.Eventxx.HoldValue
  • EO.Eventxx.LoadValue
  • EO.Eventxx.StoreValue
  • EO.Eventxx.RolloverValue
  • EO.Eventxx.RollunderValue
  • EO.EventxxDirectionValue
当编码器类型配置为 SSI 时:
  • EO.Eventxx.InWindowxxValue
  • EO.Eventxx.StoreValue
  • EO.EventxxDirectionValue
对于 InWindowxxValue:
  • 0 = 不在窗口中与事件模式匹配
  • 1 = 在窗口中与事件模式匹配
对于其他事件标签:
  • 0 = 值为 0 与事件模式匹配
  • 1 = 值为 1 与事件模式匹配
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal