校准仪表技术参数

校准输出模块时,使用数字万用表 (DMM) 测量模块发出的电流或电压信号。 为保持模块的出厂校准精度,请按照下表列出的技术参数使用仪器。
重要提示: 请勿使用精度低于下表规定的仪器校准模块。 否则可能会发生以下事件:
  • 校准看似正常,但模块在运行期间提供的数据不准确。
  • 出现校准故障时,将强制终止校准。 出现这种情况时,为要校准的通道设置 I.Chxx.CalFault 标签。 完成有效的校准或将模块断电重启后,即可清除该标签。
校准仪表技术参数
产品目录号
通道输出类型
校准仪表技术参数
5034-OF4IH 和 5034-OF4IHXT
电流 (mA)
分辨率高于 0.15 µA 的 DMM
电压 (V)
分辨率高于 1.0 µV 的 DMM
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal