校准步骤

校准模拟量输出通道时,Studio 5000 Logix Designer 应用程序会向模块发送输出特定信号电平的命令。 信号类型由通道使用的输出类型决定。
模拟量输出模块校准基准值
输出类型
输出信号范围
校准基准值下限
校准基准值上限
电压 (V)
-10…10 V
-10.0 V
10.0 V
0…10 V
1.0 V
10.0 V
0…5 V
1.0 V
5.0 V
电流 (mA)
0…20 mA
1.0 mA
20.0 mA
4…20 mA
5.0 mA
20.0 mA
必须测量实际电平并记录相应的结果,找出模块不精确的原因。
本示例介绍了如何对模拟量输出模块通道进行校准,以便与电流 (mA) 输出类型结合使用。 请完成以下步骤:
  1. 将 DMM 连接至要校准的通道。
  2. 使项目转至在线状态,并确保控制器处于编程模式。
  3. 确认为要校准的通道配置了合适的输出范围。
  4. 在 Module Properties 对话框的 Calibration 视图中,选择 Start Calibration。
  5. 随后会出现一个对话框,提示您确认是否要校准该通道,请选择 OK。
  6. 一次或成组选择要校准的通道,然后选择 Next。
  7. 当出现 Output Reference 对话框,指示要针对基准值下限进行校准的通道时,选择 Next。
    对于基准值下限,将显示 Measure and Record Values 对话框。
  8. 使用万用表测量通道的基准值下限。
  9. 在 Recorded Reference 列,记录测量值,然后选择 Next。
    随即会出现 Low Reference Results 对话框,指示校准通道的状态。
  10. 如果状态为 OK,请选择 Next。
    如果状态不为 OK,请重复校准过程。
  11. 当出现 Output Reference 对话框,指示要针对基准值上限进行校准的通道时,选择 Next。
    然后将出现 Measure and Record Values 对话框。
  12. 使用万用表测量通道的基准值上限。
  13. 在 Recorded Reference 列,记录测量值,然后选择 Next。
    随即会出现 High Reference Results 对话框,指示校准通道的状态。
  14. 如果状态为 OK,请选择 Next。
    如果状态不为 OK,请重复校准过程。
  15. 出现 Calibration Completed 对话框后,选择 Finish。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal