校准影响数据质量

对模拟量输入模块的通道进行校准时,该通道的陷波滤波器频率设置将变为 10 Hz。 I.Chxx.Uncertain 标签始终被设置为 1,直到完成校准。
成组输入共享一个模数转换器。 因此,在任一输入通道处于校准过程时,该组中其他输入通道的
I.Chxx.Uncertain
标签将被设置为 1。 这是因为该组中所有输入通道的数据采样速率均会降低。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal