搜索
PointMax I/O 模块详细信息
模块配置
在开始配置 I/O 模块前,必须为拥有 I/O 模块的 Logix 5000 控制器创建 Studio 5000 Logix Designer 应用程序项目。该项目包含模块的配置数据。
Studio 5000 Logix Designer 应用程序在程序下载期间将项目传输给宿主控制器。随后通过 EtherNet/IP 网络将数据传送至 I/O 模块。
I/O 模块可以在接收并应用配置数据后立即运行。
5034-IF4IH 和 5034-IF4IHXT 详细信息
Overview 视图
Device Information 视图
Connection 视图
Channels 视图
Calibration 视图
Time Synchronization 视图
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal