校准期间的控制器状态

必须先将模块添加至 Studio 5000 Logix Designer 应用程序项目,然后再对其进行校准。
要校准 PointMax 模拟量模块,项目必须与宿主控制器在线连接。 可以在以下任何条件下进行校准:
  • 控制器处于编程模式,即远程编程或编程模式。
    必须在编程模式下校准模块,请勿在主动控制过程中进行校准。
  • 模块没有任何连接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal