其他资源
以下文档包含与罗克韦尔自动化相关产品有关的其他信息。 可通过下面的网站查看或下载这些出版物:rok.auto/literature。
资源 | 说明 |
---|---|
PointMax I/O 系统规格技术数据,出版物:5034-TD001 | 提供 PointMax I/O 系统技术规范。 |
PointMax I/O 系统安装说明,出版物:5034-IN001 | 提供完整 PointMax I/O 系统的安装说明。 |
PointMax EtherNet/IP 适配器用户手册,出版物:5034-UM001 | 提供有关如何配置和操作 PointMax EtherNet/IP 适配器的信息。 |
PointMax 数字量 I/O 模块用户手册,出版物:5034-UM002 | 提供有关如何配置和操作 PointMax 数字量 I/O 模块的信息。 |
PointMax 模拟量 I/O 模块用户手册,出版物:5034-UM003 | 提供有关如何配置和操作 PointMax 模拟量 I/O 模块的信息。 |
PointMax 4 通道 IO-Link 主站模块用户手册,出版物:5034-UM004 | 提供有关如何配置和操作 PointMax IO-Link 主站模块的信息。 |
PointMax 串行模块用户手册,出版物:5034-UM005 | 提供有关如何配置和操作 PointMax 系列模块的信息。 |
EtherNet/IP Network Devices User Manual,出版物:ENET-UM006 | 介绍如何配置和使用 EtherNet/IP 设备在 EtherNet/IP 网络中进行通信。 |
Ethernet Reference Manual,出版物:ENET-RM002 | 介绍以太网基本概念、基础设施组件以及基础设施特性。 |
System Security Design Guidelines Reference Manual,出版物:SECURE-RM001 | 指导用户如何进行安全评估、在安全系统中实施 Rockwell Automation®产品、强化控制系统、管理用户访问和处理设备。 |
Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid-state Control,出版物:SGI-1.1 | 设计符合 NEMA 标准,出版物为 ICS 1.1-1987,为固态控制设备(单机或成套设备)的应用、安装和维护提供常规指南。 |
Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines,出版物:1770-4.1 | 提供安装罗克韦尔自动化工业系统的通用准则。 |
产品选择和配置工具网站,rok.auto/systemtools | 帮助配置完整、有效的产品目录号,并根据详细的产品信息生成完整的报价。 |
产品认证网站,rok.auto/certifications | 提供符合性声明、证书和其他认证详情。 |
提供反馈