模块状态指示灯
指示灯状态 | 说明 | 推荐操作 |
|---|---|---|
关 | 模块没有通电。 | 完成以下操作:
|
绿色常亮 | 模块正在运行,所有 I/O 连接均激活。 | 无 |
绿色闪烁 | 存在以下任意一种情况:
| 如果模块没有 I/O 连接,则将通道配置为通用 ASCII、Modbus 主站或 Modbus 从站。 如果模块具有 I/O 连接,但故障仍然存在,对 Studio 5000 Logix Designer 应用程序进行排除故障,确定是什么原因导致模块无法连接到控制器,并纠正问题。 |
红色闪烁 | 存在以下任意一种情况:
| 请执行以下操作之一:
|
红色常亮 | 模块发生不可恢复故障。 | 完成以下操作:
|
提供反馈