通道诊断
诊断通道
- 大小 = 24 字节
该数据类型作为诊断程序集实例的一部分进行检索。
按照下表中的信息添加每个成员。
名称 | 数据类型 | 字节大小 |
|---|---|---|
DataBit_Pad0 | BOOL | 2 |
Fault | BOOL | |
Uncertain | BOOL | |
DataBit_Pad3 | BOOL | |
DataBit_Pad4 | BOOL | |
DataBit_Pad5 | BOOL | |
FieldPowerOff | BOOL | |
DataBit_Pad7 | BOOL | |
DataBit_Pad8 | BOOL | |
DataBit_Pad9 | BOOL | |
DataBit_Pad10 | BOOL | |
DataBit_Pad11 | BOOL | |
DataBit_Pad12 | BOOL | |
DataBit_Pad13 | BOOL | |
DataBit_Pad14 | BOOL | |
DataBit_Pad15 | BOOL | |
DiagBit_Pad0...DiagBit_Pad15 | INT | 2 |
Pad | DINT | 4 |
FieldPowerOnTimestamp | LINT | 8 |
FieldPowerOffTimestamp | LINT | 8 |
提供反馈