搜索
PointMax I/O 模块详细信息
创建消息类型用户标签
针对每个请求创建消息类型用户标签,并针对每个新建的用户自定义诊断程序集类型创建关联的响应用户标签。
在 Controller Organizer 窗格中,展开 Tasks → MainTask → MainProgram:
针对每个请求创建消息类型用户标签。
针对每个新建的用户自定义诊断程序集类型创建关联的响应用户标签。
在梯形图程序中添加用户标签。
展开消息标签,打开消息配置对话框。
在 Configuration 选项卡上选择:
Service type:Get Attribute Single
Class:4
Attribute:3
Instance:
0x3CF (975) 串行模块诊断程序集
0x3C1 (961) 诊断计数器 ASCII 直流程序集
0x3C3 (963) 诊断计数器 Modbus 主站直流程序集
0x3D0 (976) 诊断计数器 Modbus 从站直流程序集
Destination element:适合输入实例的用户自定义数据类型。
在 Communication 选项卡上选择消息发送的模块目标路径。
下载项目并设置为运行模式。
在 Controller Organizer 窗格中,您可在 MainProgram 任务下的 Program Parameters and Local Tags 窗口中监视用户自定义标签值。
诊断程序集
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal