SA 电源指示灯

解析 SA 电源指示灯
指示灯状态
说明
推荐操作
模块未通电或超出设计工作范围。
完成以下操作:
  • 确认系统已上电。
  • 确认模块安装正确。
绿色常亮
模块接通 SA 电源。
红色常亮
模块没有 SA 电源,或者 SA 电源不在有效范围内。
完成以下操作:
  • 确认 SA 电源线已正确连接至适配器、扩展电源模块或 5034-MBSA 安装基座。
  • 检查下列事项:
    • 检查 SA 电压是否在正确的范围内。
    • 如果使用外部电源,确认电源已打开。
    • 确认模块有足够的供电电压。
    • 确保安装基座与安装基座之间的连接已正确固定。
      转到适配器模块的 Module Properties 中的 Chassis Information 视图,检查所有插槽中安装的安装基座的现场电源状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal