通道状态指示灯

解析通道状态指示灯
通道模式
指示灯状态
说明
推荐操作
Disabled
通道被禁用。
DI
输入已断开。
黄色常亮
输入已接通。
红色闪烁
存在以下任意一种情况:
  • 无 SA 电源
  • 存在 SSV 短路。
纠正 SA 电源故障或 SSV 短路情况。
DO
输出已断开。
黄色常亮
输出为 On。
红色闪烁
可恢复的故障 存在以下任意一种情况:
  • 无 SA 电源。
  • 存在过载或短路故障。
  • 存在 I/Q 通道无负载故障。
纠正无负载故障、过载、短路情况或 SA 电源故障。
IO-Link
IO-Link 通信已禁用或输入关闭(当通道回退为 DI 时)
黄色常亮
存在以下任意一种情况:
  • IO-Link 主站模块和 IO-Link 设备之间建立 IO-Link 通信。
  • 输入打开(当通道回退到 DI 时)。
黄色闪烁
存在以下任意一种情况:
  • IO-Link 主站模块与 IO-Link 设备之间正在建立 IO-Link 通信。
  • 通道上未连接 IO-Link 设备。
  • 存在 IO-Link 设备标识不匹配。
断开并重新连接 IO-Link 设备。
红色闪烁
存在以下任意一种情况:
  • 存在 CQ 线路短路情况。
  • 存在 SSV (V+) 短路情况。
  • 存在 SA 掉电情况。
纠正 CQ 线路短路、SSV (V+) 短路或 SA 断电情况。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal