通道诊断
IO-Link 主站通道诊断
- 大小 = 48 字节
以下数据类型必须作为诊断程序集实例的一部分进行检索。
按照下表中的信息添加每个成员。
名称 | 数据类型 | 字节大小 |
---|---|---|
Fault | BOOL | 2 |
Uncertain | BOOL | |
NoLoad | BOOL | |
ShortCircuit | BOOL | |
DiagBit_Pad5 | BOOL | |
FieldPowerOff | BOOL | |
DiagBit_Pad7 | BOOL | |
Diagbit_Pad8 | BOOL | |
DiagBit_Pad9 | BOOL | |
SSVShortCircuit | BOOL | |
DiagBit_Pad11 | BOOL | |
DiagBit_Pad12 | BOOL | |
DiagBit_Pad13 | BOOL | |
DiagBit_Pad14 | BOOL | |
DiagBit_Pad15 | BOOL | |
PortStatusInfo | USINT | 1 |
Pad1 | SINT | 1 |
Pad2 | DINT | 4 |
NoLoadTimstamp | SINT | 8 |
ShortCircuitTimestamp | SINT | 8 |
FieldPowerOnTimestamp | SINT | 8 |
FieldPowerOffTimestamp | SINT | 8 |
SSVShortCircuitTimestamp | SINT | 8 |
提供反馈