诊断程序集
- IO-Link 主站诊断程序集 A
- 实例 ID = 0x801B (32795)
- 大小 = 232 字节
按照下表的信息添加每个成员。诊断程序集实例 32795名称数据类型字节大小RunModeBOOL1InfoBit_Pad1BOOLDiagnosticActiveBOOLCIPSyncValidBOOLCIPSyncTimeoutBOOLInfoBit_Pad5BOOLFieldPowerOffBOOLInfoBit_Pad7BOOLDiagnosticSequenceCountSINT1InfoBit_Pad0BOOL2InfoBit_Pad1BOOLInfoBit_Pad2BOOLInfoBit_Pad3BOOLInfoBit_Pad4BOOLDiagBit_Pad5BOOLInfoBit_Pad6BOOLDiagBit_Pad7BOOLDiagbit_Pad8BOOLDiagBit_Pad9BOOLInfoBit_Pad10BOOLDiagBit_Pad11BOOLFlashUpdateRequiredBOOLSelfTestFaultBOOLDiagBit_Pad14BOOLDiagBit_Pad15BOOLPadDINT4LocalClockOffsetLINT8LocalClockOffsetTimestampLINT8GrandMasterClockIDSINT8ChannelMode00SINT1ChannelMode01SINT1ChannelMode02SINT1ChannelMode03SINT1PadDINT4Ch00Diagnostic_Channel_Struct48Ch01Diagnostic_Channel_Struct48Ch02Diagnostic_Channel_Struct48Ch03Diagnostic_Channel_Struct48 - IO-Link 主站诊断程序集 B
- 实例 ID = 0x801C (32796)
- 大小 = 200 字节
按照下表的信息添加每个成员。诊断程序集实例 32796名称数据类型字节大小ChannelMode04SINT1ChannelMode05SINT1ChannelMode06SINT1ChannelMode07SINT1PadDINT4Ch04Diagnostic_Channel_Struct48Ch05Diagnostic_Channel_Struct48Ch06Diagnostic_Channel_Struct48Ch07Diagnostic_Channel_Struct48 - 诊断计数器基座 I/O 程序集
- 实例 ID:0x301 (769)
- 大小 = 16 字节
按照下表的信息添加每个成员。诊断程序集实例 769名称日期类型字节大小RunModeBOOL1Infobit_Pad1BOOLDiagnosticActiveBOOLInfobit_Pad3BOOLInfobit_Pad4BOOLInfobit_Pad5BOOLInfobit_Pad6BOOLInfobit_Pad7BOOLDiagnosticSequenceCountSINT1CIPConnectionsINT2CIPLostPacketsDINT4CIPTimeoutsDINT4CPUUtilizationINT2PadINT2
提供反馈