使用状态指示灯进行故障处理
PointMax I/O 模块使用以下状态指示灯:
- SA 电源指示灯 – 该指示灯对所有 PointMax I/O 模块的工作方式相同。
- 模块状态指示灯 – 该指示灯对所有 PointMax I/O 模块的工作方式相同。
- 通道状态指示灯 - 此指示灯的响应方式取决于使用的模块类型。
SA 电源状态指示灯
指示灯状态 | 说明 | 推荐操作 |
---|---|---|
关 | 模块没有通电。 | 完成以下操作:
|
绿色常亮 | 模块接通 SA 电源。 | 无 |
红色常亮 | 模块没有 SA 电源,或者 SA 电源电压不在有效范围内。 | 完成以下操作:
|
模块状态指示灯
指示灯状态 | 说明 | 推荐操作 |
---|---|---|
关 | 模块没有通电。 | 完成以下操作:
|
绿色常亮 | 模块正在运行,所有 I/O 连接均激活。 | 无 |
绿色闪烁 | 模块无 I/O 连接。 | 对 Studio 5000 Logix Designer 应用程序进行故障检测,确定是什么原因导致模块无法连接到控制器,并纠正问题。 |
红色闪烁 | 存在以下任意一种情况:
| 请执行以下操作之一:
|
红色常亮 | 模块发生不可恢复故障。 | 完成以下操作:
|
通道状态指示灯
指示灯状态 | 说明 | 推荐操作 |
---|---|---|
关 | 存在以下任意一种情况:
| 请执行以下操作之一:
|
黄色常亮 | 输出通道运行正常。 | 无 |
红色闪烁 | 存在以下任意一种情况:
| 以下情况之一:
|
黄色/红色交替闪烁 | 正在进行校准。 | 成功完成校准过程。 |
红色常亮 | 模块内部发生问题。 以下是可能导致状态指示灯红色常亮的示例问题:
| 请执行以下操作之一:
|
提供反馈