使用状态指示灯进行故障处理

PointMax I/O 模块使用以下状态指示灯:
  • SA 电源指示灯 – 该指示灯对所有 PointMax I/O 模块的工作方式相同。
  • 模块状态指示灯 – 该指示灯对所有 PointMax I/O 模块的工作方式相同。
  • 通道状态指示灯 - 此指示灯的响应方式取决于使用的模块类型。

SA 电源状态指示灯

解析 SA 电源状态指示灯
指示灯状态
说明
推荐操作
模块没有通电。
完成以下操作:
  1. 确认系统已上电。
  2. 确认模块安装正确。
绿色常亮
模块接通 SA 电源。
红色常亮
模块没有 SA 电源,或者 SA 电源电压不在有效范围内。
完成以下操作:
  1. 确认 SA 电源线已正确连接至适配器、扩展电源模块或 5034-MBSA 安装基座。
  2. 检查下列事项:
    • 检查 SA 电压是否在正确的范围内。
    • 如果使用外部电源,确认电源已打开。
    • 确保安装基座与安装基座之间的连接已正确固定。
      转到适配器 Module Properties 中的 Chassis Information 视图,检查安装在所有插槽中的安装基座的现场电源状态。

模块状态指示灯

解析模块状态指示灯
指示灯状态
说明
推荐操作
模块没有通电。
完成以下操作:
  1. 确认系统已上电。
  2. 确认模块安装正确。
绿色常亮
模块正在运行,所有 I/O 连接均激活。
绿色闪烁
模块无 I/O 连接。
对 Studio 5000 Logix Designer 应用程序进行故障检测,确定是什么原因导致模块无法连接到控制器,并纠正问题。
红色闪烁
存在以下任意一种情况:
  • 正在更新模块固件。
  • 尝试更新模块固件失败。
  • 设备发生了可恢复的故障。
  • 模块连接超时。
请执行以下操作之一:
  • 让固件更新进程完成。
  • 一次失败后重新尝试进行固件更新。
  • 使用 Studio 5000 Logix Designer 应用程序确定是否发生了模块可恢复故障。 它显示在 Device Information 视图中。
    要清除可恢复的故障,请完成下列操作之一:
    • 将模块断电重启。
    • 在 Studio 5000 Logix Designer 项目中,通过 Module Properties 对话框的 Device Information 视图选择 Reset 设备。
    如果断电重启并单击模块重置后仍无法清除故障,则联系罗克韦尔自动化技术支持。
  • 请使用 Studio 5000 Logix Designer 应用程序确认连接是否已超时。 Module Properties 中的 Connection 视图指示连接请求是否超时。
    如果连接已超时,请确认原因后进行修正。 例如,电缆故障会导致连接超时。
红色常亮
模块发生不可恢复故障。
完成以下操作:
  1. 对模块重新上电。
  2. 如果状态指示灯保持为红色常亮状态,则更换模块。

通道状态指示灯

解析模拟量输入通道状态指示灯
指示灯状态
说明
推荐操作
存在以下任意一种情况:
  • 模块没有通电。
  • 模块已上电,但控制器与模块之间未建立连接。
  • 模块已上电,但输入通道处于禁用状态。
请执行以下操作之一:
  • 如果预计模块已上电但实际并没有,请完成以下操作:
    • 确认系统已上电。
    • 确认模块安装正确。
  • 如果模块已上电但通道未按预期运行,则使用 Studio 5000 Logix Designer 应用程序确认该通道是否已禁用以及模块与控制器的连接是否已建立。
    Module Properties 中的 Connection 视图指示连接是否正在运行或发生故障。 如果连接发生故障,Connection 视图将指示错误信息。
  • 如果该通道被禁用,则无需任何操作。
黄色常亮
输入通道运行正常。
红色闪烁
存在以下任意一种情况:
  • 模块没有 SA 电源,或者 SA 电源电压不在有效范围内。
  • 输入信号超范围或欠范围。 在 Studio 5000 Logix Designer 应用程序项目中设置信号范围。
  • 存在开路条件,即导线从输入通道中断开。
请执行以下操作之一:
  • 如果出现 SA 电源故障,请参阅上表 SA 电源指示灯中针对红色指示灯常亮状态给出的建议操作。
  • 检查输入信号以确定其是否超范围或欠范围。 如果存在这种情况则进行更改,使输入信号回到范围限制内。
  • 检查输入通道处的接线。 必要时,重新连接导线。
闪烁黄色/红色
正在进行校准。
成功完成校准过程。
红色常亮
模块内部发生问题。 以下是可能导致状态指示灯红色常亮的示例问题:
  • 该通道上存在校准故障。
  • 模块发生不可恢复故障。
请执行以下操作之一:
  • 如果在校准过程后指示灯变为红色常亮,您可执行成功校准或循环上电以恢复故障。
  • 如果不是由校准引起,则循环上电以恢复故障。 如果状况仍然存在,则更换模块。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal