搜索
Studio 5000 帮助
从在线控制器 (Controller) 或终端上载项目
从在线控制器 (Controller) 或终端上载项目,以便创建与控制器或终端中的项目完全相同的一个新项目文件。
要从在线控制器 (Controller) 或终端上载项目:
选择
基于上载
。
在
从控制器 (Controller) 或终端上载
对话框中键入或浏览到在线控制器或终端的路径。
选择相应控制器 (Controller) 或终端。
选择
上载
。
Studio 5000 是什么?
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal