“从控制器 (Controller) 或终端上载”对话框
使用“从控制器 (Controller) 或终端上载”对话框来从控制器或终端上载项目。
重要提示:
使用此对话框为版本 21.00.00 和更高版本的应用程序上载控制器 (Controller) 和终端。
“从控制器 (Controller) 或终端上载”对话框
- 确定所选项目的上载路径。如果要更改路径,请选择向下箭头以选择新位置。
- 选择要上载的受支持控制器 (Controller) 或面板。
- 选择上载以从控制器 (Controller) 或终端上载。
要打开
从 Controller 或终端上载
对话框,请在 Studio 5000 launcher 中的打开
下选择基于上载
。提供反馈