在示例项目基础上创建新的项目
通过在示例项目基础上创建新项目,可在新项目中复用原有组件。
要在示例项目基础上创建新的项目:
- 选择基于示例项目。
- (可选)在选择示例项目对话框中,从列表中选择文件类型。
- 导航至相应列表,并选择一个项目文件。
- 选中打开。另存为对话框随即弹出。
- 在名称框中,键入新项目文件的名称。名称最多可包含 40 个字符,且必须符合 IEC-61131 命名标准。
- (可选)在位置框中,键入或浏览一个位置来存储新的项目文件。
- 选择保存。
提供反馈