创建新的 View Designer 项目

创建新的
View Designer
项目文件,为
PanelView
5000 HMI 设备开发运行时应用程序。
创建新的
View Designer
项目
  1. 选择
    新建项目
    。
  2. 在
    项目类型
    列中,选择
    查看
    。
  3. 展开类别,然后选择
    PanelView
    5000 HMI 设备。
  4. 在
    名称
    框中,输入项目文件的名称(最多 40 个字符)。
    小贴士:
    项目文件名称必须遵循 IEC-61131 命名标准。
  5. (可选)在
    位置
    框中,键入或浏览一个位置来存储项目文件。默认情况下,项目保存到 <用户>\My Documents\Studio 5000\Projects。
  6. 选择
    完成
    。
    View Designer
    将创建文件扩展名 .vpd 并将其用于用户创建的项目。
    小贴士:
    框周围的红色轮廓表示无效输入。将鼠标悬停在此框上可显示工具提示,从而指示附加信息,帮助理解为何输入会无效。应更新无效输入,然后再保存新项目。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal