创建新的 Studio 5000 Architect 项目
创建新的
Studio 5000 Architect
项目文件来为自动化系统开发布局。对话框周围的红色轮廓指示输入的值无效。将鼠标悬停在此框上可显示工具提示,从而指示附加信息,帮助理解为何输入会无效。
要创建新的
Studio 5000 Architect
项目:- 选择新建项目。
- 在项目类型列中,选择架构。
- 选择架构项目模版。
- 空白项目创建不含任何组件的新项目。
- 分布式架构 - 多过程服务器创建一个包含一个工程工作站和两个过程自动化系统服务器的新项目。每个 PASS 服务器控制 5 个 1756ControlLogix控制器。
- 分布式架构 - 单过程服务器创建一个包含一个工程工作站和一个过程自动化系统服务器的新项目。PASS 服务器控制 5 个 1756ControlLogix控制器。
- 带 Logix 批次顺序管理器的过程成套设备可创建一个带有PanelView Plus 7图形终端的新项目,该终端可控制三个 1769CompactLogix控制器。
- 在名称框中,输入新项目的名称。名称最多可包含 40 个字符,且必须符合 IEC-61131 命名标准。
- (可选)在位置框中,键入或浏览一个位置来存储项目文件。
- 选择完成。
提供反馈