搜索
Studio 5000 帮助
通过导入创建新项目
若通过导入的文件创建新项目,则可在导出的控制器 (Controller) 配置 (.l5k, .l5x, .xml) 基础上创建一个新的
Logix Designer
项目文件。
要通过导入创建新的项目:
选择
基于导入
。
(可选)在
选择要导入的项目
对话框中,从列表中选择文件类型。
导航至相应列表,并选择一个项目文件。
选中
打开
。
Studio 5000 是什么?
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal