新建一个 FactoryTalk View 项目
创建新的
FactoryTalk View
项目文件,以开发可用于 PanelView™
Plus 图形终端或FactoryTalk View ME
或FactoryTalk View SE
站或服务器的运行时应用程序。对话框周围的红色轮廓指示输入的值无效。将鼠标悬停在此框上可显示工具提示,从而指示附加信息,帮助理解为何输入会无效。
要创建新的
FactoryTalk View
项目:- 选择新建项目。
- 在项目类型列中,选择。FactoryTalk View
- 通过在列表中展开各个控制器 (Controller) 类别或在搜索栏中输入搜索词的方式,定位此项目的图形终端、站或服务器。
- 从列表中选择图形终端、站或服务器。
- 在名称框中,输入项目文件的名称。名称最多可包含 40 个字符,且必须符合 IEC-61131 命名标准。
- (可选)在位置框中,键入或浏览一个位置来存储项目文件。
- 选择下一步配置项目。
提供反馈