“选择模块 (Module) 类型”对话框 -“收藏”选项卡

收藏
选项卡提供了一种自定义所显示的模块 (Module) 类型列表的方法。可将最常用的模块 (Module) 添加到“收藏”中,从而更方便地为应用程序添加和配置模块类型。
该选项卡提供以下参数。
“搜索”框
在模块 (Module) 数量多于“收藏”列表中显示数量的情况下缩小范围。注意,仅对
收藏
选项卡的“目录结果”区域中的模块 (Module) 执行搜索。
收藏结果
显示模块 (Module) 的模块名、说明和供应商。可基于
目录号
、
说明
、
供应商
或
类别
对模块 (Module) 列表进行排序。
即使“收藏”列表中可能含有更多已配置的模块 (Module) 类型,但“收藏结果”列表中仅会显示可在给定环境下创建的模块类型。例如,在搜索 1769 背板下的“收藏”列表时,添加至该列表的 I/O 模块 (Module) 类型将不显示,这是因为它在 1769 背板环境下无效。
“收藏结果”列表控件
列标题上的排序箭头:
基于任意列按字母数字的升序或降序对“模块 (Module) 类型”列表进行排序。选择所需的列可在升序和降序之间切换排序。默认为升序排序。排序箭头将显示在当前已排序的列上,指示排序的方向。
右键单击一项,选择在列表中
创建
项目或从列表中
删除收藏
。
清除过滤器
选择此按钮可清除搜索框内键入的所有文本。将
收藏
列表重置为原始内容。
小贴士: 原始内容是打开对话框时所显示的内容。
创建时关闭
确定在选择
创建
后,
选择模块 (Module) 类型
对话框是关闭还是保持打开状态。如果选中此复选框,则
选择模块 (Module) 类型
对话框将关闭,
新建模块
对话框将打开。如果该复选框已清空,则
选择模块 (Module) 类型
对话框将在后台保持打开状态,且
新建模块
对话框将打开。
“移除收藏”按钮
选择此按钮可从“收藏”列表中移除当前选定的模块 (Module) 类型。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal