“选择模块 (Module) 类型”对话框 -“目录”选项卡

目录
选项卡列出当前上下文有效的模块 (Module) 的列表。它是
选择模块 (Module) 类型
对话框的默认选项卡。除了提供模块 (Module) 列表外,此选项卡还提供有助于在模块类型列表中快速高效地查找所需目标模块类型的工具。
该选项卡提供以下参数。
“搜索”框
用于搜索特定的模块 (Module) 或类似的模块。“搜索”框提供了提前增量键入提示搜索,会基于键入的字符自动搜索模块 (Module) 列表。键入字符时会更新
模块 (Module) 类型类别过滤器
和
模块类型供应商过滤器
以及“目录结果”列表。只能输入最多 40 个字符的字母数字文本,但以下字符除外:! @ # $ ^ ( ) _ + = ~ ` / | { } [ ]
  • 针对给定模块 (Module) 类型的所有列(
    类别
    列除外)中的所有显示文本执行搜索。例如,如果“搜索”框中键入
    ra
    ,则仅显示在
    目录号
    、
    说明
    或
    供应商
    名称的任一部分含有“ra”字符串的那些模块 (Module) 类型。
  • “搜索”框支持使用星号 (*) 作为通配符。使用 1 到 4 个搜索词,用 * 号隔开。例如,若要搜索类似 1756-IA16I(16 点 79-132V AC 隔离输入模块 (Module))的模块,可以输入
    16*ac*isolated*1756
    。
  • 针对给定模块 (Module) 类型的所有列(
    类别
    列除外)中的所有文本执行搜索。
目录结果
显示基于搜索功能的模块 (Module) 类型列表。该列表是动态的,它始终反映与当前的搜索/过滤条件匹配的内容。结果显示模块 (Module) 的名称、说明和供应商。
可基于
目录号
、
说明
、
供应商
或
类别
对模块 (Module) 列表进行排序。
  • 基于某列的字母数字的升序(0、1、n;A-Z)或降序(Z-A;n、...、1、0)对“目录结果”列表进行排序。单击某个列将在升序和降序之间切换排序(默认为升序)。当前已排序的列标题上会显示指示排序方向的小箭头。
  • 如果无法在“结果列表”中选择模块 (Module) 类型,这意味着该模块在给定的上下文下有效,但在当前情况下无法创建或配置。有效上下文是指可以向其添加模块 (Module) 的
    Logix Designer
    控制器 (Controller) 管理器中的“网络”或“机箱”表示。用作扫描器或适配器的模块 (Module) 也称为有效上下文,因为它们允许访问网络或机架上的模块。
    例如,如果在联机时尝试创建 1756-MO2SE 模块 (Module) 配置文件,则无法选择 1756-MO2SE 的条目,这是因为运动模块不能联机创建。
“目录结果”列表控件
列标题上的排序箭头:
基于任意列按字母数字的升序或降序对“模块 (Module) 类型”列表进行排序。单击所需的列可在升序和降序之间切换排序。默认为升序排序。排序箭头将显示在当前已排序的列上,指示排序的方向。
“上下文”菜单:
右键单击某个项来创建它,或者将其添加到
收藏
选项卡。
模块 (Module) 无法选择表明该模块在给定上下文中有效,但在给定的情况下不能创建或配置,例如无法联机创建。
“目录结果”列表状态:
此文本在“目录结果”列表的正下方;它显示有关在列表中显示的模块 (Module) 数量以及给定上下文的可用模块总数的信息。
显示/隐藏过滤器(切换按钮)
在显示和隐藏
模块 (Module) 类型类别过滤器
和
模块类型供应商过滤器
列表之间切换。在隐藏过滤器时“目录结果”列表会展开,而在显示过滤器时该列表会收拢。
  • 显示过滤器
    单击此按钮可显示
    模块 (Module) 类型类别过滤器
    和
    模块类型供应商过滤器
    。选中所有复选框时,在“目录结果”列表中将显示所有模块 (Module)。清除过滤器列表中的所有项,以细化“目录结果”列表中的显示内容。
    按钮上箭头的方向提供了选择该按钮时将发生的情况的可视指示。例如,如果箭头向上,则单击该按钮将关闭
    模块 (Module) 类型类别过滤器
    和
    模块类型供应商过滤器
    ,而“目录结果”列表将向上展开。
  • 隐藏过滤器
    打开“过滤器”区域后,此按钮启用。单击它可隐藏“过滤器”区域。
清除过滤器
选择此按钮可清除选定的任何过滤器。所有列表视图(“目录结果”、
模块 (Module) 类型类别过滤器
和
模块类型供应商过滤器
)都将重置为其原始内容。
小贴士: 原始内容是首次打开对话框时显示的内容。
“模块 (Module) 类型类别过滤器”列表
模块 (Module) 类型类别过滤器
列表视图显示一个动态类别列表,这些类别表示在“目录结果”列表中显示的模块类型。模块 (Module) 类型类别的名称是从模块类型的定义文件获取的。模块 (Module) 类型定义文件(如 EDS 和
Logix Designer
模块类型 XML)定义这些类别。
  • 对于基于通用工业协议 (CIP) 的模块 (Module) 类型,模块类型类别与在
    新建模块
    对话框上
    电子密钥
    信息中使用的
    产品类型
    字段相同。
  • 模块 (Module) 类型类别过滤器
    列表中的文本作为搜索结果可能无法选择。显示为灰色的文本指示该过滤器项已从结果中排除。例如,开始键入
    an
    。如果没有包含字母“an”的驱动器,则“驱动器”类别将灰显。同时,如果供应商的设备不包含字母“an”,则该供应商在“供应商”列表中将灰显。
  • 使用各个模块 (Module) 类型左侧的复选框可以进行多项选择。
  • 选中
    模块 (Module) 类型类别过滤器
    列表左上角的“全部”复选框可使每个复选框都变为选中状态。清除该复选框将使每个复选框都清空,且“目录结果”列表会变空。
“模块 (Module) 类型供应商过滤器”列表
模块 (Module) 类型供应商过滤器
列表视图显示一个供应商动态列表,表示在“目录结果”列表中显示的模块类型。模块 (Module) 供应商的名称是从模块类型的定义文件获取的。模块 (Module) 类型定义文件(如支持 CIP 协议的 EDS 和
Logix Designer
应用程序模块类型)具有可用于查找供应商名称的供应商 ID。对于基于 CIP 的模块 (Module) 类型,供应商名称来自 ODVA 发布的列表。
  • 模块 (Module) 类型供应商过滤器
    列表中的文本作为搜索结果可能无法选择。显示为灰色的文本指示该过滤器项已从结果中排除。例如,开始键入
    an
    。如果没有包含字母“an”的驱动器,则“驱动器”类别将灰显。同时,如果供应商的设备不包含字母“an”,则该供应商在“供应商”列表中将灰显。
  • 使用各个模块 (Module) 类型左侧的复选框可以进行多项选择。
  • 选中
    模块 (Module) 类型供应商过滤器
    列表左上角的“全部”复选框可使每个复选框都变为选中状态,如下所示。清除该复选框将使每个复选框都变为清空状态,且“目录结果”列表会变空。
添加到收藏夹
选择此按钮可将当前选择的模块 (Module) 类型添加到
收藏
选项卡上的“收藏”列表。在选择了模块 (Module) 类型时会启用此按钮。
创建时关闭
确定在单击
创建
后,
选择模块 (Module) 类型
对话框是关闭还是保持打开状态。如果选中此复选框,则
新建模块 (Module)
对话框将打开,
选择模块类型
对话框将关闭。如果该复选框已清空,则
选择模块 (Module) 类型
对话框将在后台保持打开状态,且
新建模块
对话框将打开。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal