创建模块 (Module)

在
选择模块 (Module) 类型
对话框中,搜索并选择要创建的模块类型。可以按类别(例如,模拟、数字、运动和通信等)、目录号或供应商过滤模块 (Module) 列表,或从自定义的收藏列表中选择模块。
  1. 在“目录结果”列表中,选择要创建的模块 (Module)。
    在
    目录
    选项卡中,可以根据
    目录号
    、
    说明
    、
    供应商
    或
    类别
    选择模块 (Module) 类型。请参阅以下
    使用“目录”选项卡查找目标模块 (Module) 类型
    。
    在
    模块 (Module) 搜索
    选项卡中,可以从连接到给定背板或网络的模块的列表中选择模块。仅当
    Logix Designer
    应用程序处于联机状态且
    模块搜索
    选项卡为活动选项卡时,才会填充模块列表。请参阅下面的
    使用“模块搜索”选项卡浏览模块
    。
    可以从
    收藏
    选项卡的模块 (Module) 列表中选择模块。在
    目录
    选项卡或
    模块 (Module) 搜索
    选项卡上选择模块,然后选择
    添加到收藏
    按钮,即可创建收藏列表。然后,此模块 (Module) 将显示在
    收藏
    选项卡上的收藏列表中。此列表可能包含最常配置的那些模块 (Module)。请参阅以下
    使用“收藏”选项卡查找目标模块 (Module) 类型
    。
    请注意,如果控制器 (Controller) 处于联机状态,则只有那些在联机状态下能够被添加的模块 (Module) 才可选择。可以在脱机时配置的其他模块 (Module) 显示在此列表中,但在联机时无法选择。当控制器 (Controller) 脱机时,这些模块 (Module) 也可以选择。
  2. 选择一个模块 (Module) 后,选择
    创建
    。
  3. 对于这些模块类型,
    Logix Designer
    应用程序将显示带有主版本列表的
    选择主版本
    对话框。之后选择一个主版本,再选择
    确定
    以继续进入下一个对话框。
    这将打开
    新建模块
    对话框。注意,此对话框中包含的信息与
    模块 (Module) 属性
    对话框的
    常规
    选项卡中包含的信息相同。
  4. 输入模块 (Module) 的配置信息。
    请注意,
    Logix Designer
    应用程序可能保留了某些词。输入保留名会导致错误消息。
  5. 在
    新建模块 (Module)
    对话框中完成信息输入后,选择
    确定
    按钮。
    如果选择
    打开 Module 属性
    ,则将打开
    Module 属性
    对话框以进一步配置 module。创建完成后,在
    控制器 (Controller) 管理器
    中右键单击模块 (Module) 并选择
    属性
    ,对属性进行编辑。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal