使用标签 (Tag) 浏览器

使用标签浏览器可快速选择希望引用的基本标签 (Base Tag),并且可将标签选作连接端点。
标签浏览器列出了一些程序 (Program),从这些程序中,不仅可以选择控制器 (Controller) 范围标签,还可以选择连接标签。
“标签名称”旁边显示的图标用于指示标签的范围和类。
关于“标签浏览器”
过滤器图标
可以根据标签名称、标签说明或两者来过滤标签。选择 (过滤器图标)选择下列过滤选项之一。
  • 按名称过滤
    - 检查标签名称中是否存在过滤器。
  • 按说明过滤
    - 检查标签说明中是否存在过滤器。
  • 按两者过滤
    - 检查标签名称或其说明中是否存在过滤器。
您的选择旁边将出现一个选取标记。
在“过滤器图标”
按钮旁边的框中,输入过滤器值,或从下拉菜单中选择先前输入的过滤器值。如果不想使用该滤波器,请将这个框留空。
小贴士:
  • 选择“按名称过滤”时,只能输入有效的字符。输入无效字符会导致系统发出蜂鸣音。
  • 选择“按两者过滤”时,过滤器必须以名称和说明二者中的某一种形式完整显示。
  • 过滤操作仅应用于基本标签,不会应用于成员标签。
显示
从下拉菜单中选择下列选项之一,从而在标签浏览器中显示特定的数据类型 (Data Type) 和标签。
  • 所有标签
    - 无论数据类型和分类如何,均显示所有标签。
  • 配置
    - 展开“标签浏览器”对话框,显示“过滤依据”配置区域。
  • 过滤历史记录
    - 一个包含最近使用过的五个过滤器的列表。选择滤波器可在标签浏览器中显示标签。
  • 隐藏配置 -
    隐藏“过滤依据”配置区域。请注意,屏幕上显示“过滤依据”配置区域时此功能可用。
    小贴士: 从“显示”下拉菜单中选择“配置”时,会出现以下参数。
过滤依据
从下拉菜单中选择标签类型。从“未使用”、生产型、消费型、“可强制”和别名中进行选择,或者选择所有类型。
“过滤依据”复选框
使用该复选框过滤各项。可选择 + 符号展开特定项,然后分别选中各项。
选中要在标签浏览器中显示的项对应的复选框。清除复选框则会将相应的项从标签浏览器中移除。
显示控制器标签
选中要列于标签浏览器中的控制器标签对应的复选框。清除复选框可将控制器标签从标签浏览器的列表中移除。
显示标准标签(仅适用于安全程序)
选中要列在标签浏览器中的标准标签对应的复选框。清除复选框可将标准标签从标签浏览器的列表中移除。
显示程序标签
选中要列在标签浏览器中的程序标签对应的复选框。清除复选框可将程序标签从标签浏览器的列表中移除。
显示安全标签(仅适用于安全程序)
选中要列在标签浏览器中的安全标签对应的复选框。清除复选框可将安全标签从标签浏览器的列表中移除。
显示来自其它程序的参数
使用下拉菜单选择要在标签浏览器中显示的参数所属的程序。
如果为某一参数启动标签浏览器并且该参数具备超出当前程序作用域的连接,则在默认情况下,会在此框中选中连接参数所属的程序。如果关闭标签浏览器时已在该框中选择了程序,则再次启动标签浏览器时,若当前不存在任何连接,范围组合框会将之前选择的值作为默认值显示。否则,默认选项将为“<无>”。
如果在该框中选择程序,则所选程序的输入、输出、InOut 和公共参数将包含在此列表框中。
小贴士: 您可以通过单击并拖动列的边来调整标签浏览器中各列的大小。当列宽度太窄以致无法看到整个宽度时,将提供工具提示以便您可以查看所选字段的全部内容。
小贴士: 如果标签具有 SINT、INT 或 DINT 类型,则您可以使用位选择菜单来选择特定的位。选择标签名称旁边的向下箭头以打开一个弹出菜单,您可从该弹出菜单中选择适当的位。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal