“标准”工具栏
标准工具栏提供了许多您在开发逻辑程序 (Program) 过程中将会经常使用的标准功能。

这些功能包括:
- 新建项目,打开项目,保存项目
- 打印
- 剪切,复制,粘贴
- 撤消,恢复
- 查找下一个,查找上一个,查找全部(通过在工具栏上的搜索框中输入希望查找的内容并单击“查找”按钮,或者通过单击这些按钮并打开“查找”和“查找范围”对话框)
- 切换控制器 (Controller) 管理器
- “切换逻辑管理器”
- 验证例程 (Routine),验证控制器
- 构建(创建由用户子 routine 编译的二进制文件,然后将其缓存在项目 .ACD 文件中。如果下载期间项目中存在二进制文件。则 Logix Designer 无需对其进行重新编译,从而节省下载过程的时间。)小贴士:工具栏上的工具提示指示了每个工具的用途。您只需将光标移到图标上,工具提示就会出现。
提供反馈