“参数和连接”网格中的键盘操作
使用以下键在“参数和连接”网格中导航。
密钥 | 编辑模式操作(焦点在单元格内) | 网格模式操作(焦点在网格单元格上) |
输入 | 接受编辑并将焦点向下移动一个单元格 | 将焦点向下移动一个单元格 |
Shift + Enter | 接受编辑并将焦点向上移动一个单元格 | 将焦点向上移动一个单元格 |
Ctrl + Enter | 接受编辑并将焦点留在当前单元格 | 无操作 |
Esc | 取消编辑并将焦点留在当前单元格 | 无操作 |
F2(仅文本列) | 接受编辑并将焦点留在当前单元格(与 Ctrl + Enter 相同) | 将焦点移动到单元格中并选中所有文本(如适用) |
控制器 (Tab) | Control 特定的操作 | 将焦点向右移动一个单元格 |
Shift + Tab | Control 特定的操作 | 将焦点向左移动一个单元格 |
Alt + 向下方向键 | 展开单元格内容(例如,展开组合框) | 将焦点移动到单元格中并在单元格内容可展开的情况下将其展开 |
Shift + F10 | 打开单元格的上下文菜单 | 无操作 |
箭头键 | Control 特定的操作 | 按照箭头方向移动单元格焦点 |
键入文本 | Control 特定的操作 | 将焦点移动到单元格中,在适用情况下选中所有文本,并将这些文本替换为键入的文本 |
Ctrl + X | Control 特定的操作(选中的文本将被剪切) | 无操作 |
Ctrl + C | Control 特定的操作(选中的文本将被复制) | 无操作 |
Ctrl + V | Control 特定的操作(剪贴板中的文本将粘贴到光标位置) | 无操作 |
提供反馈