删除程序 (Program)

程序包含例程 (Routine)(包括一个主例程)和标签 (Tag),并在任务 (Task) 中进行规划。
控制器 (Controller) 管理器
逻辑管理器
中删除程序。删除父程序后,其子程序也会一并删除。
在以下条件下,
删除
命令会被禁用:
  • 根据安全需要,不允许删除相应程序。
  • 程序的直接父项是一个不允许删除的程序或文件夹
如果项目处于脱机状态,则可直接从管理器中删除程序,而无需取消规划该程序并删除其例程和标签。
删除程序:
  1. 如果项目处于联机状态,请从规划所要删除的程序的任务中取消规划该程序。
  2. 在控制器管理器或逻辑管理器中选择程序。
  3. 编辑
    菜单中,选择
    删除
  4. 单击
    确认删除。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal